我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LMC058如何检测在CanMotion下每个节点的状态?
问题描述:
LMC058如何检测在CanMotion下每个节点的状态?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

可以用IOconfig下的每个节点的结构化变量AxisRef中的两个来子变量实现:
1.AxisRef.bCommunication (TRUE = communication OK)
2.AxisRef.wCommunicationState (100 = communication OK)