我们今天能为您提供什么帮助?

LMC058进行虚轴仿真时,只要一调用MC_STOP的功能块,模拟轴运行的控件RotDrive就红色报警但可以停车,这是为什么?

问题描述:
LMC058进行虚轴仿真时,只要一调用MC_STOP的功能块,模拟轴运行的控件RotDrive就红色报警但可以停车,这是为什么?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

是因为没有给MC_stop功能块设置减速时间。