我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LMC058使用"SMC_ReadNCFile"读取GCode文件时,对GCODE文件的最大体积有限制吗?
问题描述:
LMC058使用"SMC_ReadNCFile"读取GCode文件时,对GCODE文件的最大体积有限制吗?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

GCode文件我们测试过43000行没有问题,对Gcode文件的主要限制来自于功能块"SMC_ReadNCFile",此功能块必须在一个PLC扫描周期内完成对功能块缓存的写入,经测试,此功能块的缓存是一万个字节的数组。