问题描述:
LMC058使用"SMC_ReadNCFile"读取GCode文件时,当GCODE文件有错将出现什么情况?所属产品线:
LMC058 & LMC078解决方法:
如果GCode有错误的命令,例如G123,这会导致SMC_ReadNCFile 功能块出错,同时会导致一个错误的移动轨迹的计算,因此在使用前仔细检查CNC文件是非常重要的。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
如果GCode有错误的命令,例如G123,这会导致SMC_ReadNCFile 功能块出错,同时会导致一个错误的移动轨迹的计算,因此在使用前仔细检查CNC文件是非常重要的。
是否有帮助?