Unity中的“AND”或“OR”能否增加引脚实现多输入与或?具体操作步骤是什么?
问题描述:
Unity中的“AND”或“OR”能否增加引脚实现多输入与或?具体操作步骤是什么?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
FFB输入助手中添加功能块时,选中结构中的最后一个引脚,然后点击“添加引脚”即可。在已经调用的功能块也可以添加引脚,选中功能模块,鼠标按住操作柄下拉即可。

是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。