我们今天能为您提供什么帮助?

LMC078与LMC058伺服有什么差别?

问题描述:
LMC078与LMC058伺服有什么差别?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

LMC078伺服控制器应用范围与LMC058相同,但性能有很大提升,可实现8轴同步/1毫秒和16轴同步/2毫秒。
LMC078伺服控制器不再支持CanMotion,但支持Canopen,对应需实现多轴同步的应用场合,推荐客户使用SERCOSIII总线。