我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer V6.2中是否可以将触摸屏HMIDT752/952的控制模块配置为HMIG3U?
问题描述:
Vijeo Designer V6.2中触摸屏HMIDT752/952的配置

所属产品线:
Magelis GTU

解决方法:

Vijeo Designer V6.2中不可以将触摸屏HMIDT752/952的控制模块配置为HMIG3U,在Vijeo Designer V6.2配置触摸屏HMIDT752/952,控制模块只能选择HMIG5U2。

只有在EcoStruxure Operator Terminal Expert中才可以将HMIDT752/952和HMIG3U组合使用。