我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer V6.2 中文本编辑框如何通过变量控制隐藏或显示?
问题描述:
Vijeo Designer V6.2 中文本编辑框如何通过变量控制隐藏或显示?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

双击画面上新建的文本编辑框,弹出的窗口中是没有隐藏和显示功能的,需要在左侧属性栏中动画一栏里,点击三个点的按钮,在动画属性“显示/隐藏”选项卡勾选“启用显示/隐藏动画”,链接一个BOOL变量即可通过此BOOL变量的值控制此文本编辑框的隐藏和显示了!