我们今天能为您提供什么帮助?

CITECT 浮点数字节转换顺序是怎么样的?

问题描述:
CITECT 浮点数字节转换顺序是怎么样的?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

可以通过修改计算机设置编辑器修改,格式为

[通讯协议名]FLOATMODE=0,1,2,3

例如

经过组态软件CITECT V7.5与QUANTUM PLC进行以太网(MODNET)通讯测试,PLC中32位浮点数(%MWX, %MWX+1),按4个字节采集到上位机后,浮点转换顺序为1,0,3,2 FLOATMODE参数值设定为0即可!