我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity打开项目时出现提示信息:使用缺省的环境文件打开这是什么原因?
问题描述:
Unity打开项目时出现提示信息:使用缺省的环境文件打开这是什么原因?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

环境文件是 <Project_name>.STU 文件的配套文件,其名称为 <Project_name>.ZTX,这两个文件保存在同一个目录下。.ZTX 文件对于打开应用程序不是必需的。如果未提供任何 .ZTX 文件,则会使用缺省环境打开应用程序,所以不影响程序的编译和执行。