我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TM1SH284湿度传感器是几线制传感器?供电情况怎样?输出的线号是什么类型?
问题描述:
TM1SH284湿度传感器是几线制传感器?供电情况怎样?输出的线号是什么类型?

所属产品线:
Modicon M171&M172 可编程控制器

解决方法:

TM1SH284湿度传感器为2线制传感器,DC24V供电,输出信号为4—20ma电流。