FA382096
FA382096
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine V4.1 如何实现PLC下载程序时保持变量值?
问题描述:
SoMachine V4.1 如何实现PLC下载程序时保持变量值?
所属产品线:
Modicon M218
解决方法:
必须通过添加PersistentVar对象才能实现PLC下载程序时保持变量值,见图
首次发布日期:
2019/8/28
修订日期:
2019/8/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M218
探索更多
范围:
Modicon M218