我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Citect中Generic变量中String变量最大数量是多少个?

问题描述:
Vijeo Citect中Generic变量中String变量最大数量是多少个?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

最大数量是511个,地址从0----510,其他类型变量限制如下:

Name

Short Name

Type

Size (in bits)

#

Digital#

D#

Digital

1

0 - 64000

Int#

I#

Int

16

0 - 16375

Long#

L#

Long

32

0 - 16375

Real#

R#

Real

32

0 - 16375

String#

S#

String

1024 (128 bytes)

0 - 510