问题描述:
Vijeo Citect中定义事件时,触发条件+周期触发方式时,条件满足时,是一启动就执行还是第一个周期末才执行?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
触发条件+周期的这种方式是第一个周期末才执行,不是一启动就执行。如果需要一启动就需要执行,可以在startup cicode里编写相关function来做。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
触发条件+周期的这种方式是第一个周期末才执行,不是一启动就执行。如果需要一启动就需要执行,可以在startup cicode里编写相关function来做。
是否有帮助?