我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine 报错“C0078:Unsupported type:‘LREAL’”怎么处理?
问题描述:
Somachine 报错“C0078:Unsupported type:‘LREAL’”怎么处理?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

查看工程,发现客户用的是M218 PLC,M218 控制器是不支持LREAL类型的变量的。也就是说,如果客户需要用到牵涉LREAL类型变量时,不适合在M218控制器应用。