我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SOMACHIN程序如果使用外部事件中断,编译报错:The same Byte in output-memory is written in different tasks,这是什么原因?
问题描述:
SOMACHIN程序如果使用外部事件中断,编译报错:The same Byte in output-memory is written in different tasks,这是什么原因?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

SOMACHIN程序如果使用外部事件中断,编译报错:The same Byte in output-memory is written in different tasks.,如图:

报错原因:中断程序中输出Q点所在的同字节中的任何位都不能在别的程序段中使用。