我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德网关PRM模块是否可以用在S7-300上同我们的Citect通信?
问题描述:
施耐德网关PRM模块是否可以用在S7-300上同我们的Citect通信?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

PRM模块只能用在与施耐德的PLC与NOE模块搭配使用,它不是一个单独的网关模块。所以不可以用在S7-300那边,通过DP转以太网同Citect通信。