Citect Anywhere是什么?
问题描述:
Citect Anywhere是什么?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
Citect Anywhere通过兼容HTML5网络浏览器,提供RDP 访问至Vijeo Citect / CitectSCADA 应用。目的是扩展SCADA 的利用至更多的远程用户和移动用户, 包括非微软平板电脑,如基于Apple & Android的设备。它还开放Citect的使用给那些不经常使用SCADA来接收实时信息和工厂数据的人员。
它不是Vijeo Citect / CitectSCADA的不同版本的产品,而是这些产品的延生。它不是专用的关键工作站的替代,但是它是对偶尔使用和远程用户的重要扩展。
是否有帮助?