FA382115
FA382115
我们今天能为您提供什么帮助?
TM200HSC206DT/F高速计数过程中,是否可以通过HSCSetParam功能块来修改当前值?
问题描述:
TM200HSC206DT/F高速计数过程中,是否可以通过HSCSetParam功能块来修改当前值?
所属产品线:
Modicon M218
解决方法:
不可以,HSCSetParam功能块仅支持对本体上的嵌入式高速计数修改当前值。
首次发布日期:
2019/8/28
修订日期:
2019/8/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M218
探索更多
范围:
Modicon M218