我们今天能为您提供什么帮助?

OTB模块刷固件时需要注意哪些设置?

问题描述:
OTB模块刷固件时需要注意哪些设置?

所属产品线:
Modicon Advantys OTB

解决方法:

1、  通过TSXCUSB485+网线的方式来刷固件链接左侧面的RJ45口

2、  启动Firmware Loader工具 ExecLoader 刷固件工具

3、  选择Modbus RTU(RS232方式)

4、  Modbus地址输入248

5、  Device Type选择Direct Device

6、  Device Operation 选择Transfer EXEC to Device