我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine v4.1 TON定时器 时间范围是多少?
问题描述:
Somachine v4.1 TON定时器 时间范围是多少?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Somachine v4.1 TON定时器 时间范围最大可到T#1194h,也就是49天。