我们今天能为您提供什么帮助?

如何通过PLC的变量切换触摸屏的显示画面?

问题描述:
如何通过PLC的变量切换触摸屏的显示画面?

所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU

解决方法:

在触摸屏的系统变量里有个变量 _CurpanelID 通过修改这个系统变量的值切换当前显示画面。

一般我们使用脚本来把PLC的内部变量的值传递到_CurpanelID,这种办法对于不熟悉脚本的用户显得比较麻烦,有一种简单的办法如下

选中_CurpanelID 这个系统变量,在属性栏中可以看到有两项 从变量中读取和写入变量

选中从变量中读取,关联上PLC的通讯变量(DINT01) ,这时PLC的内部变量DINT01 值改变时候,触摸屏就会切换到相应的画面。

如果PLC想要知道触摸屏现在的画面号,就选中 写入变量  关联好与PLC的通讯变量,这个时候 触摸屏的当前画面号就会通讯传递到PLC的相应变量中。