我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect V7.5 工程编辑器里建立的内部变量与CICODE里建立的内部变量使用区别是什么?
问题描述:
Citect V7.5 工程编辑器里建立的内部变量与CICODE里建立的内部变量使用区别是什么?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect V7.5 工程编辑器里建立的内部标签变量与CICODE里建立的函数内部变量都不用计算到加密狗的点数,但是二者使用还是有差别的,工程编辑器里建立的内部标签变量在当前工程范围内有效,CICODE里建立的函数内部变量只在当前函数范围内有效,并且伴随函数每执行一次,函数内部变量就清零一次,也就是说函数内部变量是不能保持函数上次运行后的中间结果的!