我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580 组态为什么选不了BMENOC0301只能选到BMENOC0301.2?
问题描述:
M580 组态为什么选不了BMENOC0301只能选到BMENOC0301.2?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580 Unity V11.1版软件组态选不了BMENOC0301是因为固件版本问题,只有1.10的固件版本才能选到BMENOC0301,2.00以上的版本都只能选到BMENOC0301.2。