M218 PLC以太网端口的缺省IP地址如何计算?
问题描述:
M218 PLC以太网端口的缺省IP地址如何计算?所属产品线:
Modicon M218解决方法:
M218 PLC 以太网端口的缺省IP地址是基于设备的MAC地址计算出来的,缺省IP地址的前两位是10 和 10,后两位是依据MAC地址的后两位由16 进制转换成10 进制。缺省IP地址的子网掩码为255.0.0.0。例如:如果MAC address 是 00.80.F4.01.80.F2,那么default IP address 就是10.10.128.242。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。