我们今天能为您提供什么帮助?

触摸屏里面如何通过设置TAB组,实现多个字符串输入框的自动循环跳转?

问题描述:
触摸屏里面如何通过设置TAB组,实现多个字符串输入框的自动循环跳转?

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:
  1. 在画面中新建几个字符串输入框(一定要勾选启动输入模式)

  2. 同时选中这几个输入框,右键设置Tab组。

  3. 新建Tab组,通过上下箭头,设置这几个对话框的顺序。

做完这些可以仿真发现输入一个字符串后可以自动跳转到Tab组里的下一个。如此循环。该功能智能在Vijeo Designer中实现,暂时不支持Vijeo Designer Basic软件