问题描述:
SoMachine V4.1中调用DWORD_AS_WORD输入输出管脚为什么会不对?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
Somachine V4.1及以上版本中是不能直接调用DWORD_AS_WORD功能块的,需要添加工具库才能正常调用,具体步骤是:依次点击"设备树"-“库管理器”-“添加库”-“全部公司”-“Util”-“Toolbox”即可!
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Somachine V4.1及以上版本中是不能直接调用DWORD_AS_WORD功能块的,需要添加工具库才能正常调用,具体步骤是:依次点击"设备树"-“库管理器”-“添加库”-“全部公司”-“Util”-“Toolbox”即可!
是否有帮助?