我们今天能为您提供什么帮助?

在Citect 7.2版本以上的软件中恢复了7.0或者7.1软件制作的工程以后,累加器不好用了,为什么?

问题描述:
在Citect 7.2版本以上的软件中恢复了7.0或者7.1软件制作的工程以后,累加器不好用了,为什么?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

因为在7.2及以上版本的软件中,对累加器做了一些配置上的修改,累加器中的Totalizer Inc和Totalizer区域不能空白,需要添加两个变量标签。