我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LMC058使用Trace功能时,如何使用REAL或LREAL作为触发变量?
问题描述:
LMC058使用Trace功能时,如何使用REAL或LREAL作为触发变量?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

REAL或LREAL不能作为Trace的触发变量,可使用REAL_TO_DINT或LREAL_TO_DINT转换为DINT后作为触发变量。