我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在M340的PTO模块BMXMSP0200中提供一个调整加速度的模板型变量%MWr.m.c.20,是否可以在运动任务执行的过程中对其进行修改?
问题描述:
在M340的PTO模块BMXMSP0200中提供一个调整加速度的模板型变量%MWr.m.c.20,是否可以在运动任务执行的过程中对其进行修改?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

不可以。实际实验中更改该变量后,重新触发运动任务加速度没有任何变化。只能重新下载程序,加速度的修改才成功。