TM221 不能上载程序,也没有要求输入密码的对话框弹出,是什么原因?
问题描述:
TM221 不能上载程序,也没有要求输入密码的对话框弹出,是什么原因?所属产品线:
Modicon M221解决方法:
SoMachine Basic 使用密码来保护存储在 Logic Controller 中的应用程序。此密码可控制将应用程序从 Logic Controller 上载到 SoMachine Basic 项目。
请按照以下步骤使用密码保护应用程序:
1.显示属性选项卡,然后单击项目属性 → 应用程序保护.
2.选择应用程序保护级别:
选中活动并将密码留空,可禁用应用程序从逻辑控制器到 PC 的所有上载操作。
选中活动并在密码和确认字段中输入相同的密码,将使用密码来保护应用程序。系统提示时,您必须输入此密码,然后才能将应用程序从逻辑控制器上载到 PC。
3.单击应用。

如果客户发生上面的情况,只能重新下载反激活应用程序保护的项目来覆盖原来的程序。
是否有帮助?