FA382213
FA382213
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]U.motion KNX Server Plus和U.motion KNX Server Plus Touch可以连接几个视频监控设备?
问题描述:
U.motion KNX Server Plus和U.motion KNX Server Plus Touch可以连接几个视频监控设备?
所属产品线:
KNX
解决方法:
没有具体数量限制,但是如果同时访问很多设备,通讯速度会降低。
首次发布日期:
2019/8/29
修订日期:
2019/8/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
SpaceLogic KNX
探索更多
范围:
SpaceLogic KNX