我们今天能为您提供什么帮助?

LMC058如何设置CNC功能块"SMC_Interpolator"的输入管脚 "dwIpoTime" ?

问题描述:
LMC058如何设置CNC功能块"SMC_Interpolator"的输入管脚 "dwIpoTime" ?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

对应LMC20控制器可以直接使用AxisGroup的成员变量dwCycle, 当时有ST语言编程时,可以按下面的方式编程:
<SMC_Interpolator>.dwIpoTime := <AxisGroup>.dwCycle;
对应LMC058,需要将驱动器的成员变量×1000000,然后使用变量类型转换指令LREAL_TO_DWORD将长整型转换为双字类型,程序如下:
<SMC_Interpolator>.dwIpoTime := <Axis>.LREAL_TO_DWORD(Drive1.fTaskCycle * 1000000);