我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SoMachine Basic软件PID调节中如何通过位地址配置手动模式和自动模式?
问题描述:
SoMachine Basic软件PID调节中如何通过位地址配置手动模式和自动模式?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

如果选择位地址,则可以修改关联位(内存位 (%Mxx) 或输入),以便使用程序切换到手动模式(位设为 1)或自动模式(位设为 0)。