我们今天能为您提供什么帮助?

TM241串行端口电缆长度和类型?

问题描述:
TM241串行端口电缆长度和类型?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

SL1:RJ45接口,非隔离串行线,电缆最大长度(控制器与隔离接线盒之间)和类型为:

15 米(49 英尺),适用于 RS485

3米(9.84英尺),适用于 RS232

SL2:接线端子,非隔离串行线,电缆最大长度(控制器与隔离接线盒之间)和类型为:

15 米(49 英尺),适用于 RS485