我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine中SFC中限定符sd和ds有什么区别?

问题描述:
SoMachine中SFC中限定符sd和ds有什么区别?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

DS:可以说是D的扩展;当步变为活动时,开始计时,当时间到步还为活动,置位操作,并且在步为非活动步后,操作任然是有效的,只能在后续步中对它复位。

SD:当步变为活动时,a开始计时,无论之后步是否为活动,计时都将继续,时间到后,置位操作,操作持续有效,只能在后续步中对它复位。