我们今天能为您提供什么帮助?

因为XBTRT500内部没有电池,所以时间和日期不能存贮和更新。如果PLC断电或者插拔了通讯线,时间和日期就需要重新设置?

问题描述:
因为XBTRT500内部没有电池,所以时间和日期不能存贮和更新。如果PLC断电或者插拔了通讯线,时间和日期就需要重新设置?

所属产品线:
Magelis XBT N, R, RT

解决方法:

XBTN/R/RT有两种模式

1,下载模式(屏和电脑之间用下载线连接)

下载模式阶段不能看到下载好的页面

2,通信模式(屏和plc之间用通信电缆连接)

只有插上和plc的通信电缆才可以显示下载了的工程页面