我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器选IFM通讯模块时是否标配二次端子和IFM模块之间的连接线?
问题描述:
MTZ空气断路器选IFM通讯模块时是否标配二次端子和IFM模块之间的连接线?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

不标配连接线。使用普通的网线(RJ45)就可以连接。

若使用施耐德的接线,可以选择如下:

L = 0.3 米(0.98 英尺)(10 根线缆)  订货号:TRV00803

L = 0.6 米(1.98 英尺)(10 根线缆) 订货号:TRV00806

L = 1 米(3.28 英尺)(5 根线缆) 订货号: TRV00810

L = 2 米(6.56 英尺)(5 根线缆) 订货号:TRV00820

L = 3 米(9.84 英尺)(5 根线缆) 订货号:TRV00830

L = 5 米(16.4 英尺)(1 根线缆)订货号: TRV00850