MTZ抽屉式空气断路器CE、CD、CT位置触点状态及其动作特性?
问题描述:
MTZ抽屉式空气断路器CE、CD、CT位置触点状态及其动作特性?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
MTZ样本中电路图部分,给出的CD/CE/CT的位置触点状态是抽屉式断路器本体在 连接位置 时的状态(见下图)。
1、当断路器移开连接位置未到达测试位置时,CE状态切换(CE触点的1和4闭合,1和2断开),CT/CD触点状态保持;
2、当断路器移动到测试位置时,CT状态切换(CT触点的1和2闭合,1和4断开),CE/CD触点状态保持;
3、当断路器移开测试位置未到达退出位置时,CT状态切换(CT触点的1和4闭合,1和2断开),CE/CD触点状态保持;
4、当断路器移动到退出位置时,CD状态切换(CD触点的1和4闭合,1和2断开),CE/CT触点状态保持。
是否有帮助?