MTZ空气断路器的Micrologic B型控制单元如何在Product Selector中对本体和抽架进行分开下单?
问题描述:
MTZ空气断路器的Micrologic B型控制单元如何在Product Selector中对本体和抽架进行分开下单?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器; Product Selector解决方法:
进入到MTZ选型界面,选择MTZ空气断路器配MIC B选型系列,可以在安装方式中选型“抽屉式不带抽架”和“单独抽架”,其他正常选型,再将下载的zip文件发送给SOA同事,就可以实现对MicB断路器的本体和抽架的分开下单。
是否有帮助?