我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器如何在Product Selector中对单独下单本体?

问题描述:
MTZ空气断路器如何在Product Selector中对单独下单本体?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器; Product Selector

解决方法:

进入到MTZ选型界面,在MTZ1,MTZ2,MTZ3的安装方式选项,选择“抽屉式不带抽架”其余正常选择,再将下载的zip文件发送给SOA同事,就可以单独下单本体。