我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Product Selector中MT和MTZ隔离开关的选型中哪些是必选项?
问题描述:
在Product Selector中MT和MTZ隔离开关的选型中哪些是必选项?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; Masterpact MTZ空气断路器; Product Selector

解决方法:

必选项都在“本体”一栏中,一般情况下包括:类型,框架电流,断路器,极数,通信,连接方式-上端,连接方式-下端。但是必选项也会随着选型的变化而变化。如果必选项没有勾完,对应的选型栏旁会显示红色数字提示。