我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine Basic怎么将BCD码和十进制相互转化.将读取存储时间的系统字(BCD)转化成十进制显示?

问题描述:
SoMachine Basic怎么将BCD码和十进制相互转化.将读取存储时间的系统字(BCD)转化成十进制显示?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

在SoMachine Basic中BCD和十进制相互转化如下面的例子:

示例:

  • 字 %MW5 表示 BCD 值“2450”,其对应的二进制值为:0010 0100 0101 0000

  • 字 %MW12 表示十进制值“2450”,其对应的二进制值为:0000 1001 1001 0010

字 %MW5 通过使用指令BTI转换为字 %MW12。

字 %MW12 通过使用指令 ITB 转换为字 %MW5。

具体到RTC时钟用法时,比如%SW53存储的是年,但是是BCD码。具体用法如下图: