Somachine Basic如何改串口的配置?
问题描述:
Somachine Basic如何改串口的配置?所属产品线:
Modicon M221解决方法:
1 Modbus 地址端口的值
当位 %S101 设置为 1 时,可以更改端口 1 或端口 2 的 Modbus 地址。端口 1 的地址为 %SW101。 端口 2 的地址为 %SW102。
2 使用 ASCII 协议的配置
位 %S103 (Comm 1) 或 %S104 (Comm 2) 设置为 1 时,使用 ASCII 协议。必须根据以下元素设置系统字 %SW103 (Comm 1) 或 %SW104 (Comm 2):可以更改波特率等参数
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。