我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT和MTZ空气断路器在Product Selector中的选型中哪些是必选项?
问题描述:
MT和MTZ空气断路器在Product Selector中的选型中哪些是必选项?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器; Masterpact MTZ空气断路器; Product Selector

解决方法:

必选项都在本体一栏中,一般情况下包括:类型,框架电流,断路器,极数,Micrologic 控制单元,通信,连接方式-上端,连接方式-下端。但是必选项也会随着选型的变化而变化,例如,通信如果选了,那么COM模块也就成了必选项。如果必选项没有勾完,对应的选型栏旁会显示红色数字提示未完成选项数量