我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert Basic中在配置高数计数%HSC0时,当前值比较的结果满足条件,但反射输出%Q0.2与%Q0.3为什么不输出?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Basic中在配置高数计数%HSC0时,当前值比较的结果满足条件,但反射输出%Q0.2与%Q0.3为什么不输出?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

EcoStruxure Machine Expert Basic中在配置高数计数%HSC0时,当前值比较的结果满足条件,但反射输出%Q0.2与%Q0.3不输出。从高数计数的时序图来看,还需将%HSC0.R 与%HSC0.S置1之后,%Q0.2与%Q0.3才会有输出。