我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LT47电子过流继电器的安装方式及尺寸?
问题描述:
LT47电子过流继电器的安装方式及尺寸。

所属产品线:
LT47 电子过流继电器

解决方法:

LT47电子过流继电器有两种安装方式:

1、直接35mm导轨安装(如图);



2、通过2个Ø4.5的圆方孔(如下图)固定在面板上,两个圆方孔之间的中心距为63mm(按下图所示方向向外拉滑动片至最外端)。