MTZ空气断路器后期加装EIFE如何选型,包含哪些附件
问题描述:
MTZ空气断路器后期加装EIFE如何选型,包含哪些附件所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
首先,MTZ MIC X型 抽屉式才能加装EIFE通讯附件。需选择单独购买附件的ULP接口和EIFE。
| MTZ1 | MTZ2/3 | |
| ULP接口 | LV850064SP(用于抽屉式) | LV850062SP(抽屉式标配,不需再选) |
| EIFE | LV851100SP | LV851200SP |
单独购买的ULP接口,包含ULP接口、MIC X至ULP接口的连接线。

单独购买的EIFE,包含EIFE以太网接口、EIFE至ULP接口的连接电缆、位置驱动器(MTZ2/3有,MTZ1标配)。

是否有帮助?