我们今天能为您提供什么帮助?

客户使用LMC058需要监控Motion编码器的位置,当Z相脉冲到达后,用户复位编码器位置,并从0开始计数,应如何实现?

问题描述:
客户使用LMC058需要监控Motion编码器的位置,当Z相脉冲到达后,用户复位编码器位置,并从0开始计数,应如何实现?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

在Motion 编码器中无法直接访问Z脉冲,但是可以使用MC_touchprobe 功能块来获取Z相脉冲的位置 。