问题描述:
MT空气断路器能否实现欠压延时5秒跳闸呢?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
MT断路器的欠压延时单元最大延时时间是3秒,如果客户需要更长的延时时间可以考虑用MIC P/H控制单元的高级保护;
在控制单元保护设定下的最大/最小电压设置里,可以设定动作的电压值,并可以设定延时时间(最大到5秒);
这样就可以实现欠压/过压延时5秒跳闸。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
MT断路器的欠压延时单元最大延时时间是3秒,如果客户需要更长的延时时间可以考虑用MIC P/H控制单元的高级保护;
在控制单元保护设定下的最大/最小电压设置里,可以设定动作的电压值,并可以设定延时时间(最大到5秒);
这样就可以实现欠压/过压延时5秒跳闸。
是否有帮助?